This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSOLARPEXPKIT:如何在提供交流电源的同时为电池充电(结合演示'PVREV'&'PVBattChg')?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635593/ccs-tmdssolarpexpkit-how-to-charge-the-battery-while-providing-ac-power-combining-demo-pvinverter-pvbattchg

部件号:TMDSOLARPEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用 TMDSSOLARPEXPKIT,并尝试了解演示程序 SolarExplorer_PVF2803x和 SolarExplorer_PVBattChg_F2803x。

一个问题是,两个给定的演示不能轻松地一起添加(至少从我的角度来看)。 我正在尝试构建一个具有下图的系统。 基本上是将PVBattChg (带有充电器非-MPPT并连接到PV的直流-直流输出)集成到 PV逆 变器中。 我知道可能需要做许多修改,我需要像其他线程所引用的那样"首先充分理解程序",但我不知道如何开始。

所以我想我的问题是,是否有人能更详细地教我如何修改程序,或者告诉我需要关注的部分(项目中的文件太多了!) 或开始使用。 非常感谢!

 

此致,

Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    首先,我建议您了解C2000 MCU,您可以参考C2000 MCU Picoolo培训

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    这将使您更加熟悉C,CCS和C2000 MCU。

    一旦您掌握了这些内容,我建议您花时间研究该准则。

    您可以参考controlSUITE中的数字电源库和Solar库文档
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v 1.2
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power \F2803x_v 3.5 \Doc

    我还建议您参考UG,了解我们在这些设计上支持的各个系统。

    之后,您将更有信心设计您要完成的系统。

    此致
    Manish Bhardwaj