This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:晶体振荡器电气特性

Guru**** 2561700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635409/tms320f280049-crystal-oscillator-electrical-characteristics

部件号:TMS320F28.0049万

您好,  

表 6-25。 晶体振荡器电气特性,启动时间指定为典型值2ms。  

如果实际条件与数据表上的测试条件不同,如何考虑启动时间? 如果有任何想法,请告诉我。

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Furuya,

    您能否解释一下"实际状况不同"的含义? 数据表规范将支持任何温度和电压差异,我不确定您在此处提及的不同条件,您能否提供一个示例?

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav,

    测试条件在数据表中的以下位置。 如果客户用例不是同一情况,如何考虑启动时间?
    实际上,测试条件几乎是最差(最大)的情况,因此我认为2ms (典型值)应该几乎达到最大规格。

    F = 20 MHz
    ESR最大值= 50 Ω
    CL1 = CL2 = 24 pF
    C0 = 7 pF

    此致,
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Furuya,

    我们的数据中添加了边距以涵盖不同的晶体规格,因此2毫秒限制应能理解测试条件中的任何变化。 如果客户遇到任何问题,请告知我们。

    此致,

    Nirav