This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:更改TMS时钟

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635644/launchxl-f28069m-changing-tms-clock

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

尊敬的各位

  更改PLLCR和PLLSTS (从 F2806x_sysctrl.c)中的InitPLL(PLLCR,PLLSTS))后,稳定TMS时钟需要多长时间?

InitPll (18,2);至 InitPll (6,2);

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    请参阅您的另一个主题,了解为什么TMS不适合此情况。 由于TMS是JTAG电路中的一个信号名称,因此它非常令人困惑。(e2e.ti.com/.../234.534万

    我们不指定稳定和锁定PLL所需的时间。 修改PLL配置后,需要监视PLLSTS.PLLLOCKS位。 此位表示PLL已锁定到新的指定频率。

    谢谢!
    标记