This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:正在更改SPI CLK线路

Guru**** 2569035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635547/launchxl-f28069m-changing-spi-clk-line

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

尊敬的各位

   我要将SPI降低到小于18KHz的时钟(CLK线)

LSPCLK=SYSCLKOUT/14

CLK=LSPCLK/(127+1)

这表示CLK=50kHz

仅将SYSCLKOUT (90MHz)降低到SYSCLK/4 (90MHz/4)

仅减少TMS时钟? 如何执行此操作? 请举个例子

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您说"TMS Clock"时所指的内容。 TMS信号是不受用户代码控制的JTAG信号。 您的意思是否与设备中的"TMS"相同? 又名。 TMS320F2.8069万? 如果是,TMS不是此设备的常用名。 请使用C2000,F28x或F2.8069万。 这将更有助于其他人了解您正在谈论的内容。  

    用于SPICLK。 您正在尽一切可能降低速度。 SYSCLK和SPICLK之间没有其它可更改的分隔线,从而影响SPICLK速率。  

    我想请问你需要这样一个慢的SPICLK吗? 您正在与什么设备通信?

    谢谢!
    标记