This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:SFRA问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634370/tms320f28377s-sfra-question

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:controlSUITESFRA

在F2.8377万S的降压示例项目(C:\ti\controlSUITE\development _kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F2837xS)中

#include "Buck_VMC-Settings.h"
#include "F28x_Project.h"
#define Math_type   1 //float_Math
#include "DPlib.h"
#include "IQmathLib.h"
#include "SFRA_F_include.h"
#define SFRA_ISR_FREQ 20万
#define SFRA_FREQ_START 100
#define SFRA_FREQ_LENGTH 100
// SFRA步长乘以= 10^(每十进制步数的1/No of steps (35))
#define SFREQ_STEP_Sply (FLOF)SF 1.68.0004万
我想知道 公式(红色标记)是如何产生的? 或者"每十年步数"是什么意思? 为什么公式中有35?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自日志10,基本上,我们希望十年中有35个步骤,即频率从1到10,或10到100,

    使用一些数学运算,如果我们创建一个频率向量,将执行FRA的频率点乘以10 ^(1/步数),那么十年频率中将不会有步数。  

    这是因为波德是在Log10标度上绘制的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是一个中国人,我不是很明白“每十步数”的参数。 您能否进一步解释“十年”的含义。 是“十年”还是“十倍”? 或其他含义?
    您是否有任何说明文档可以对其进行详细解释?