This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:GPIO24和GPIO32上拉

Guru**** 2553050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635256/tms320f280049-gpio24-and-gpio32-pullup

部件号:TMS320F28.0049万

您好,Champs:

在F28.0049万 controlCARD中,GPIO24和GPIO32均已通过56K电阻器上拉。

请您提出此项提拉 是否足够? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Linda:

    这主要取决于引脚的应用。 您是否正在使用此启动模式引脚?

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris:

    GPIO24和GPIO32将在通电时用作内部闪存启动的启动模式引脚,并在用户代码运行时切换到GPIO。

    请推荐此类应用的上拉电阻值和下拉电阻值吗? 谢谢!

    此致,

    Linda