This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:使用运算放大器进行电流感应

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635419/drv8312-69m-kit-current-sensing-using-opamp

部件号:DRV8312-69M-Kit

我正在使用带有F2.8069万微控制器的DRV8312-69M-Kit。 电流感应运算放大器似乎存在问题。 根据参考材料,我应该获得0安培电流的1.65 V (根据以下公式)  

运算放大器输出电压 = 1.65 V + 19.1 (Rsense *电流(安培))

但是,当我传递0A电流时,我会绕过0.9 V运算放大器输出。  

是硬件问题吗?

请建议合适的解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿连接电机并打开EVM套件电源,请使用万用表测量IA/IB/IC-FB测试点上的电压。 您测量的电压是多少? 电压接近1.65V,如果没有,请按照EVM指南检查板载开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我断开了电机的连接,使用示波器测量IA/IB/IC/ItTOTAL - FB测试点的电压。 没有电流时仍可获得约900 mV输出。

    然后,我使用变阻器作为负载,测试点电压似乎遵循下面给出的关系:

    测试点电压(IA/IB/IC/ItTOTE-FB测试点)= 0.9 + 19.1 (I *检测)

    您能为我提供进一步的指导吗?