This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:需要空间矢量PWM和正弦PWM程序

Guru**** 2584145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631302/ccs-tms320f28335-space-vector-pwm-and-sinusoidal-pwm-programs-needed

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在研究三级NPC逆变器的空间矢量PWM。

我已经完成了MATLAB仿真,我想在硬件中实施。

我正在使用TMS320F3.8335万 DSP处理器

为了学习CCS程序,我需要用于2级逆变器的空间矢量PWM的基本程序用于2,3级逆变器的正弦PWM的基本程序。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,linga,

    这两个线程可能会为您提供一些有关如何实施它的建议:
    SPWM:
    e2e.ti.com/.../28.1075万
    SVPWM:
    e2e.ti.com/.../9.7223万

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢陈先生的回复,

    它有点有用,但有点复杂。 我需要好好学习。

    我正在尝试为空间矢量PWM编写我自己的代码,我的一个疑问是,任何寄存器中是否有任何真正的时钟计时器(例如t),以便我可以将t与计时t0,t1,t2进行比较并生成脉冲。 在MATLAB中,时钟时间已存在,因此我很容易编写代码并获得正确的输出。

    如果有人在2.8335万中有空间矢量PWM代码,请发送。