This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] BOOSTXL-DRV8323RS和BOOSTXL-DRV8323RH InstaSPIN和MotorWare支持

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635499/faq-boostxl-drv8323rs-and-boostxl-drv8323rh-instaspin-and-motorware-support

部件号:BOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8323RH</s>8323
主题中讨论的其他部件:DRV832XMOTORWARELAUNCXL-F2.8027万FLAUNCXL-F2.8069万MBOOSTXL-DRV8323RH

我们不打算从当前的v18修改MotorWare。 但是,我们的许多客户正在使用最新的DRV832x电机驱动器进行评估和设计,因此我们提供了一个解决方案,用于如何支持我们现有的支持InstaSPIN的LaunchPad和MotorWare v18。

BOOSTXL-DRV8323RS和BOOSTXL-DRV8323RH评估模块(EVM)可安装在LAUNCHXL-F2.8069万M或 LAUNCHXL-F2.8027万F上。

本文档介绍了如何将BOOSTXL-DRV8323RS或BOOSTXL-DRV8323RH EVM与 LaunchPadXL-C2000配合使用,以在最新 的MotorWare 软件中实施评估或开发。

附加了快速用户指南和6个示例实验项目。

 

e2e.ti.com/.../qsg_5F00_hw_5F00_boostxl_2D00_drv8323rs_5F00_reva.pdfe2e.ti.com/.../boostxldrv8323_5F00_package_5F00_mw.zip</s>8323

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附用户指南independently.e2e.ti.com/.../3386.qsg_5F00_hw_5F00_boostxl_2D00_drv8323rs_5F00_reva.pdf</s>8323

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Yanming。