This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:GPIO音量最大值的电压

Guru**** 2531060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635123/tms320f28377s-voltage-of-gpio-vol-max

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

我正在使用带有TMS320F2.8377万S的Launchpad XL。

我在SPI上发布通信问题。

我尝试查找错误,确定了CS信号的范围。 我的CS (STE)的低电平似乎约为500mV。 (请参阅联接的图片)。

该数据表介绍了最高400V电压,GPIO上的电流消耗较高。

我使用的是由微控制器SPI模块控制的ping。 我尝试使用GPIO控制引脚,它在范围上始终是相同的值。

我在断开所有板载连接后进行了测量。

使用SPI控制的引脚时,其配置为:

gpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO61 = 0;
gpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO61 = 3;
gpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO61 = 3;/*由GPIOMOD*控制的引脚*/
GPipoCtrlRegs.SPI BGMUX2/引脚= GPIO61 

我尝试使用或不使用上拉销(GPBPUD),结果相同。

使用GPIO控制的引脚时,其配置为:

GPIO_SetupPinMux (61,GPIO _MUX_CPU1,0);
GPIO _SetupPinOptions (61,GPIO输出, GPIO _推挽式); 

“Vol is so high (音量太高)”是否正常? 因为从属外围设备要正确"理解"此级别似乎很复杂。

此致,

Gaël

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电压级别由GPIO的切换时间"解释"。 如果我让GPIO保持低电平至少24µs Ω,则它有时间达到0 V。
    我不知道这是不是一种标准行为

    PS:最后,这不是我的SPI通信问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gael,

    请忽略我上次的回复。 我读取GPIO错误。 让我尝试获取Launchpad,看看我是否可以重现该问题。

    您是否可以尝试以大致相同的速率切换GPIO以查看问题是否仍然存在而不处于SPI模式?


    此致,
    克里斯