This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8027万F:InstaSPIN-FOC LaunchPad和DRV8301 BoosterPack Bundle中的跳线设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635350/launchxl-f28027f-jumpers-setting-in-instaspin-foc-launchpad-and-drv8301-boosterpack-bundle

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301DRV8301MOTORWARE

尊敬的各位

很抱歉重复有关Piccolo中跳线设置的旧问题。 但是,尽管阅读了许多文章并观看了TI网页上的培训影片,但Piccolo C2000中的跳线设置对我来说仍然不清楚!

我的第一个实验只涉及2.8027万F发射板的简单例子。

电源来自USB,因此我必须连接跳线1,2,3以及开关1,2,3 =开;开;在相同情况下,fat SW4 =开。

一切都很好,我可以对棋盘进行编程和玩游戏。

我的项目的下一阶段是转到完整的软件包-启动板连接了bootpack BOOSTXL-DRV8301和电机

我尝试从     training.ti.com/getting-started-instaspin-foc-enabled-c2000-lp-motor-bp了解“入门- InstaSPIN-FOC enabled C2000 LP - Motor BP”的示例

根据此示例,应删除JP1 nad JP2,(不确定... JP3也是?)  所有SW 1,2,3在...以及SW4在:

但是,当我尝试使用InstaSpin GUI时,他的配置失败...

另一方面...在"BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide "(BOOSTXL-DRV8301硬件用户指南)中,我们有:

"电动机驱动器BoosterPack快速 入门指南:BOOSTXL-DRV8301"中的相同内容

但是 ,在这种情况下,SW4关闭会阻止主板的编程/调试。

我担心SW4定位是我的问题... 我知道,很容易检查更改配置的正确位置,但 我担心跳线实验会增加PC中的launchpoad或USB端口燃烧的风险...

此致,

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于DRV8301 BoosterPack,Motorware中的"Kit Readme First"指南中说:

    LAUNCXL-F2.8027万F
    一 卸下跳线1,2,3以隔离USB和BOOSTXL-DRV8301的电源
    ii. S1设置为“开-开-开”以允许JTAG
    III.S4设置为关闭
    1. QSG显示S4设置为“开”
    答 ON将Piccolo I/O设置为UART模式,在示例应用程序中默认不使用该模式(仅使用JTAG连接)
    B. Off (关)将Piccolo I/O设置为GPIO模式,允许它们驱动BoosterPack上的故障LED
    2.无论LED功能如何,故障功能都能正常工作
    四. 通过BoosterPack提供DC总线

    Sean