主题中讨论的其他部件:C2000WARE, controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,当我尝试在tms2.8337万处理器的闪存中加载程序时,我遇到以下问题
C28xx_CPU1:文件加载器:地址0x8万处的数据验证失败请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\CCSV6程序\dqsvm2.8377万\Debug\dqsvm28377.out:2.8377万:发生数据验证错误,文件加载失败。
我 使用ccsCCS 6.0 版本。我还阅读了与此问题相关的其他线程。我是否必须重新安装 ccsCCS 6.02 版本才能解决 闪存相关的问题
IM使用memcopy函数 来加载起始地址
void Memcopy(UINT16*SourceAddr, UINT16* SourceEndAddr, UINT16* DestAddr)
{
while (SourceAddr < SourceEndAddr)
{
*DestAddr++=*SourceAddr++;
}
返回;
}
我可以使用RAM运行程序,也可以使用tms2.8335万处理器在闪存中运行程序。