This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万F:ROM代码版本?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635395/tms320f28069f-rom-code-version

部件号:TMS320F2.8069万F

团队,

我在2014年看到过以下帖子:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/341516/1194493#1194493</s>34.1516万 119.4493万119.4493万
另外 ,F2869F芯片勘误表- SPRZ342的第10页上的注释
似乎与此一致。

但要确定的是:
-ROMed的instaspin库从第一个版本B设备开始一直到实际版本B设备都没有更改。 正确吗?
-ROM中的更改只会在新的芯片版本中发生。 正确吗?

提前感谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,F2806x设备中的ROM未更改为InstaSPIN ROM的较新版本。 所有安装了InstaSPIN ROM的F2806x器件均使用InstaSPIN 1.6 v

    Sean