This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:TMS320F2.8234万PGFA TMS320F2.8027万DAT

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633596/tms320f28027-tms320f28234pgfa-tms320f28027dat

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:TPS7.5005万LP5912

大家好,

我的客户开始设计新的功率调节器型号。

他使用 的是TMS320F2.8234万PGFA和TMS320F2.8027万DAT的旧型号。

对于Vcc LDO,为 TPS7.5005万 (NRND)。

因此,他向我申请了C2000团队推荐的新LDO P/N。

因为他想要使用一个 TMS320F2.8234万PGFA和三个TMS320F2.8027万DAT。 (Potenza 100p不及时)

此LDO系列,ROHM更便宜。

我想推荐  TLV7.3333万PDBVR。

怎么样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    您能否澄清这些要求?  它是一个LDO来为四个器件供电吗?  F2.8027万上是否会启用VREG?

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy-san,

    每个 C2000 ( TMS320F2.8234万PGFA x1, TMS320F2.8027万DATx3)具有四个TLV733PDBVR。

    在这种情况下,是否有必要通过C2000进行EN控制?

    -H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    每个F2.8027万器件一个TLV7.3333万PDBVR (已启用内部1.8V VREG)应该正常。  TLV73 EN信号可与电源电压相连,除非需要关闭单个设备的电源。  请注意,F2.8027万内部VDDIO BOR跳闸电压可能小于推荐的VDDIO最小电压。  如果存在安全和可靠性问题,可以使用外部SVS设备来提供3.3V电源。

    F2.8235万没有内部VREG,并且具有更严格的电源定序和XRS要求。  最好使用数据表中推荐的电源管理设备之一。   看起来TPS7.0202万仍然是一个活动设备。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy-san,

    我客户的最终客户要求两个罐。

    如果有多个周期,它们可以转换为F2803x。

    但是,截止 期限的示例将于明年3月底结束。

    因此,我的客户决定使用三 台F2.8235万和一台F2802x。

    他问我,什么是LDO和SV的最佳选择? 显示我。

    我希望您的最佳选择。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    我可以推荐一些我认为工作良好的设备,但客户最终需要确定哪种解决方案最适合他们的系统,这是因为所有的折价功能(例如:成本,尺寸,效率,易用性,操作范围, 资质评级等)。

    对于F2.8235万,我会考虑TPS7.0202万,因为它在数据表中是推荐的,而且它似乎与 客户之前使用的TPS7.5005万类似。

    对于F2802x,我会考虑 具有固定3.3V输出的LP5912,因为它易于与集成PG监控器一起使用。

    WEBENCH 还可以根据用户输入提供电源解决方案,但请注意,它可能不包括对所有可用设备的支持。

    汤米