This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:是否可以混合/匹配ADC通道来进行差分测量

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635452/tms320f28377d-is-it-possible-to-mix-match-adc-channels-to-do-differential-measurements

部件号:TMS320F2.8377万D

团队成员,您好!

请参阅客户提出的以下问题:

我正在逆变器项目中使用TMS320F2.8377万D,我希望您能为我澄清一些问题。  我想使用176HLQFP封装,并且我想进行差分信号测量。

但是,由于传感器的数量,该封装没有足够的ADC信道来执行所有差分测量。

 

是否可以混合和匹配?

 

换言之,我可以将通道单独配置为单端或差动,或者必须为相同的事情配置所有ADC模块。

 

作为该问题的后续,如果我将ADC C模块设置为差分测量,会发生什么情况?

 

它有奇数个可用信道(ADCINC2,ADCINC3和ADCINC4)。 通道2和3可以是差分的,但通道4本身就是全部。

 

这是否意味着它不能使用,还是可以用作单端测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    通常,您需要将所有ADC配置为同时使用相同的分辨率和信号模式。 如果要混合分辨率,通常需要一次采样所有16位信道,在所有ADC之间分布,然后切换分辨率并采样所有12位信号,再次在多个ADC之间分布。 切换分辨率不需要任何延迟,但必须手动完成。

    将一个ADC专用于特定分辨率可能会遇到多个ADC异步运行的问题(除非您可以确保ADC仅在其他ADC不运行时运行)。

    这些其他线程可能提供一些额外的见解:

    e2e.ti.com/.../212.9461万
    e2e.ti.com/.../229.8399万
    e2e.ti.com/.../112.8163万

    另请参阅TRM (www.ti.com/.../spruhm8g.pdf) 的“10.3 (测试).................................................1确保同步操作”一节。

    并注意数据表中的ENOB和ADC到ADC隔离规格的差异,16位和12位模式的同步或非同步操作:

    www.ti.com/.../specifications

    如果您需要进一步澄清,请随时回复。