This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:F2.8379万D和放大器;S引脚兼容性

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635348/tms320f28379d-f28379d-s-pin-compatibility

部件号:TMS320F2.8379万D

你好
能否检查F2.8379万D和F2.8379万S在所有封装 (ZWT,PTP和PZP)中是否引脚兼容?

我已经快速查看了一下,这似乎是这样的,但100 % 肯定会有很多PIN

谢谢
Bob Bacon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    它们非常兼容引脚对引脚。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    已确认;这些设备专门设计为引脚兼容。 另请参阅F2807x器件,它们也与引脚兼容。