请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 工具/软件:Code Composer Studio
我在空中机器人工作。 我们即将开始 开发市场推广平台。 我们正在尝试对Hercules Launchpad TMS320F2.8377万S微芯片执行测试,以确定它是否适用于我们的产品。 我多次尝试从您的技术支持获得帮助,但均未成功。 您已向我发送了几个链接,以访问E2E上的技术文档和线程,我对此表示赞赏,但它不起作用。 我仍然无法运行此PWM代码。
我的时间已经不能用了。 请让别人通过屏幕共享与我联系,帮助我设置并使此PWM模块正常工作,而不是向我发送更多链接吗? 我可以访问的平台有Skype,Google Hangouts和Team Viewer。 如果您有另一个,我很乐意设置它。 如果您能及时回复,我们将不胜感激。
Derek Washburn
435-730-4878