主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们使用的是SinCos库,使用 函数PM_sincos_calcAngle计算fTheta时有一个奇怪的行为。
电机正在运行,我们处于工作模式0,并且已经认识到fTheta持续呈线性上升,但有时计数会后退,4个值再次呈线性上升后,会出现双步。 整体fTheta呈线性上升,其中有一小步。
其次,我们在模式下有开关,即使电机运行速度相同,如果sincos-QEP达到其最终值并以0开始,则会发生这种情况。 然后模式从0变为1变为2,~12级,然后从2切换回1变为0 (mchg01 =10,mchg02 =20)
此致
Stefan