This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:TP12在哪里?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635204/launchxl-f28069m-where-is-tp12

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

我是一名学生,我查看了原理图。  我对原理图中的元素与它们在电路板上的物理位置进行了一些抽查。  我选择了测试点12 ("TP12")。

我的主板上找不到TP12。  TP12在原理图中,但不在板上。

我错过了什么吗?  这是否正常?  是否有解释?  我无法想象我会需要它,但我非常好奇,因为原理图似乎非常准确,否则。

我又是一个学生,太太太太……没有一个愚蠢的问题,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我使用了我的阅读玻璃,发现TP12位于微控制器的右下角,TP19下方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Louis。
    现在看来这是显而易见的。 :-|