This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:为什么F2.8075万的某些引脚具有输出阻抗

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633275/tms320f28075-why-some-pins-of-f28075-has-output-impedance

部件号:TMS320F2.8075万

您好,

DS(SPRS902D: p.26)的描述如下。

原因是什么?

例如,具有输出阻抗的引脚在设备内部具有比其他引脚更长的GND导线。

如果可能,我想知道。

如果由于内部设备对话而难以发布信息,我将删除此线程。

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasaki:

    这些引脚具有低输出阻抗,因为它们具有高驱动强度,可实现高速SPI操作。

    由于缓冲器速度更快,因此边缘会更锋利,因此正确端接这些引脚更重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devin San,

    感谢您提供有用的信息!!

    我明白了。

    此致,

    Sasaki