This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:F2.8027万已锁定!!!

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629165/ccs-tms320f28027-f28027-locked

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件: controlSUITETMS320F2.805万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的F2.8027万有同样的问题,很明显它被锁定,我正在努力解锁。 我看过很多关于这个问题的论坛,但不幸的是,我看不到任何人解决这个问题!

我看到一些线程要求检查CSM密码,但我不确定如何操作? 因为连设备都连不上。  

我尝试了电源循环和重新启动CCS,但它仍然不起作用。 我正在使用CCS 6.1。 如何使用密码解锁设备? 有人可以指导我吗?

我正在使用F2.8027万 C2000 Launchpad XL,我已经使用了几个月,没有任何问题。  

谢谢!

此致,

Srini

C28xx:凝胶输出:
器件校准未完成,请检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件TMS320F2.8027万与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改目标配置文件。
C28xx:凝胶输出:
设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:设备已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx:Gel:文件:C:\Users\Sony\Documents\IMU\Example_F2802xLaunchPadDemo\Flash\Example_F2802xLaunchPad_DEMO.Out:2802:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinivansan,

    正如CCS建议的那样,您的设备使用CSM密码锁定,当PC访问安全存储器位置时,ECSL逻辑会跳过JTAG。

    您可以使用waitbootmode选项来解决这种情况。 请参阅bootrom参考指南以了解如何进入此模式。 进入此模式后,如果您知道CSM密码,则可以连接到设备并解锁设备。

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,
    感谢您的回复,我将在弄清楚后尝试等待启动模式... 请您推荐一份材料以供阅读吗?
    另外,如何获取解锁密码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在TMS320x2802x Piccolo Boot ROM参考指南(修订版 a)

    如果没有有效的CSM密码,则无法解锁设备。

    您的设备似乎是意外锁定的。 如果您有所使用程序的源代码,则CSM密码通常存储在文件F2802x_csmpasswords.asm中的.csmpasswds部分中(controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_common\source)2802)。

    如果您使用CCS闪存插件锁定了设备,则唯一的解锁机会就是记住密码。 如果这两种方法都不成功,您只需更换部件。 没有其他方法可以解锁设备。

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinivasan,
    您是否能够了解设备的安全保护方式? 您是否在闪存编程过程中实际使用了密码? 或者您是否从未使用过密码,但由于某些原因(可能是由于在闪存编程过程中出现电源故障或掉电事件),设备被意外锁定? 如果是后者,唯一的解决方案就是更换芯片。 为了避免今后发生这种情况,应该谨慎地弄清楚这种情况是如何发生的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh和Manoj,您好!

    非常感谢您的回复。 遗憾的是,我没有时间尝试Manoj提供的解决方案。
    当我尝试上载代码时,它被锁定,当代码上载时,错误地按下重置按钮,然后失去与主板的所有交互。 我已经使用该主板将近2年了,所以我不想丢失它...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    现在我收到了这个错误。

    C28xx:CPU重置失败:(错误-1137 @ 0x6)设备处于重置状态。 使设备退出重置,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .14.5)
    C28xx:读取寄存器PC时遇到问题:(错误-1137 @ 0x0)设备处于复位状态。 使设备退出重置,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .14.5)
    C28xx:读取寄存器ST1时出现故障:(错误-1137 @ 0x6)设备处于复位状态。 使设备退出重置,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .14.5)
    C28xx:GEL:执行OnReset(1)时出错:目标读取寄存器ST1失败
    AT (ST1和~(0x0100))[F2.8027万.GEL:272]
    在C28x_Mode()[F2.8027万.gel:33]
    在OnReset时(1)
    C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F2.8027万)与检测到的器件(TMS320F2.805万)不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改目标配置文件。
    C28xx:凝胶输出:
    设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:设备已锁定或未连接。 操作已取消。
    C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
    C28xx:Gel:文件:C:\Users\Sony\Documents\IMU\Example_F2802xLaunchPadDemo\Flash\Example_F2802xLaunchPad_DEMO.Out:2802:加载失败。


    我甚至不能进行RAM调试!!!
    我只是要更换芯片。

    此致,

    Srinivasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srini,
    哦,好的。 因此闪存编程操作中断... 密码位置可能有一些随机值,并且设备被意外保护。 很遗憾,您没有其他解决方案,只能更换设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在开始一个主题时遇到问题,论坛不允许我发布我的问题...在我填写论坛页面中的所有字段后,页面仍在加载...