This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:SSI编码器接口

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635195/tms320f28035-ssi-encoder-interface

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我正在尝试使用TMS320F2.8035万设置编码器接口。  是否有人做过类似的事情?  连接到SPI接口是否是最直接的方法?   

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya,

    SSI编码器接口可能不是F2.8035万上直接兼容的SPI接口。
    这主要是由于帧末端(TM -数据线上)的超时要求。
    请检查您计划使用的编码器的编码器接口规格并做出决定。

    -Bharathi。