This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:查找TMDSDOCK28M36实验器套件的车间指南和实验室手册

Guru**** 2964390 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCK28M36

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635182/f28m36p63c2-looking-for-workshop-guide-and-lab-manual-for-tmdsdock28m36-experimenters-kit

部件号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他部件:controlSUITE, TMDSDOCK28M36

我正在搜索 TMDXDOCK28M36实验板套件的车间指南/实验室手册。  我正在尝试加快 F28M36P63C Concerto微控制器的速度,它是需要一些增强的现有应用的一部分。  一位同事给了我几年前使用的TMMDXDOCK28M36套件硬件(F28M36x controlCartd R 1.1 和Docking statios R 4.1),但缺少随附的软件(实验室练习,解决方案等)。  此套件的所有源代码,硬件文件和文档可能最初是通过controlSUITE分发的,但我刚刚下载了最新的controlSUITE, 而TMDXDOCK28M36不是其中的一部分, 通常,它也不包含用于 F28M36x的类似于Workshop的软件包,尽管有一些用于F28M36x的示例程序。  但是,我认为controlSUITE保留了较旧的软件版本,并且我认为此套件附带的教学材料应该仍然存在于TI网站上。   虽然我知道TMDSDOCK28M36已经过时,但我*DO*看到TI目前销售 的TMDSDOCUK28M36实验板套件,其部件号中的第四个字符是'S'而不是'X',但我不确定'S'与'X'有什么区别...?  在'X'上运行的代码是否也能运行?   TMDSDOCK28M36的软件,手册和其他文档(类似Workshop的材料)不应该在controlSUITE中,因为它仍然处于活动状态?  我在那里看不到它。

谢谢你