This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLPFC Controlsit PFC_BL_ICMD:n

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641464/blpfc-controlsuit-pfc_bl_icmd-n

您好,

现在,我使用BLPFC套件。

PFC_BL_ICMD,在汇编中,此模块的算法为 :out =[(VacRect*VinvSqr*Vcmd*VmaxOverVmin)/(Vpfc*VoutMaxOverVinMax*Duty)]*(Vpfc*VoutMaxOverVinMax - Vacrect)。

但是,

我不了解PFC_BL_ICMD:n模块的具体操作,然后我发现DPLIB.pdf为流:

但是,我发现这只是该算法的一个方框图,我仍然不知道它是如何工作的。为什么它的设计是这样的?为什么这些输入执行参考电流?请告诉我该算法。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已指派一名TI应用工程师帮助您解决问题。 由于感恩节假期,美国网站目前已关闭,因此回复可能会延迟。

    谢谢,此致,
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,感恩节假期快乐!
    我会等待...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否完成了感恩节? 人?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自PFC功率级的小信号模型。 这在行业中是众所周知的,并且已使用多年。 请阅读 有关PFC控制的相关文献,您将了解此原则。 仅供参考,我将随附其中一个相关文档。 接下来是第二个。 请根据需要查看其他内容。

    e2e.ti.com/.../2308.Dixon_5F00_HighPF_5F00_slup087.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8053.Dixon_5F00_Optmizing_5F00_PF_5F00_slup093.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但我仍然不理解。

    这就是您在此处看到的:

    A=Vcmd*Vinvsqr*Vrect.

    B=Vpfc*Vout最大值/Vin最小值-垂直,

    C=Vpfc**Vout最大值/Vin最小值*占空比

    输出=a*b*c*Vmax/Vmin

    为什么???

    1 Vinvsqr  是否是较小的倍数?

    2 Vout最大值/Vin 是否是较小的倍数?

    为什么要减去 Vrect?

    3.  

    或者我们不能采用整个公式
    拆卸....

    4.  

    您能详细解释吗?

    或者是否有此模型的算法文档?

    期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我也非常感谢关于PFC_BL_ICMD块的更多详细信息。 C28x Digital Power Library Module User's Guide (C28x数字电源库模块用户指南)仅提供最低限度的使用信息,还有许多需要改进的地方。

    快速解释单个输入信号如何以及为什么对最终电流参考起作用,为什么两个常量是必要的以及配置错误会产生什么影响,将大大增强用户指南的有用性。

    我希望大家能就BLPFC控制系统的这一关键组件提供一些进一步的见解。

    谢谢,此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5047.BLPFC_5F00_Isw_5F00_IL_5F00_Conversion.pdf

    请查找随附的与BL PFC ICMD详细信息相关的文件。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shamim:

    非常感谢,这让事情得以清理。

    此致,

    Chris