我正在尝试通过USB-UART显示器将我的云GUI编辑器应用程序连接到目标。 我已将 Serial_Cmd_Monitor.h和.c文件添加到我的项目中,并在COM 4上的目标配置中添加了UART通信,我的USB连接到串行适配器。 然后我将GUI编辑器应用程序配置为使用USB-UART并尝试连接。 我选择了COM 4,但它似乎要连接到COM 14,并且由于COM 14上没有任何内容而失败。 如何使其连接到COM 4? 我真的很难做到这一点,基于监视器的通信教程非常高级。 USB-UART显示器设置是否有更详细的Tut?