This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:ADC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632116/ccs-tms320f28377s-adc

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的是控制套件中提供的源代码ADC。我可以获得特定输入的十六进制等效值。但是当我尝试更改输入时, 它不联机,因此我需要重新执行它。任何机构都可以建议我如何将结果输出与输入参数的更改同步。

在此,我还想提一下,我对CCS有了新的了解。 请详细建议我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    该输入变量是否被代码覆盖? 您应该能够在实时调试会话期间通过表达式变量窗口更改输入变量。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否正在使用自己编写的controlSUITE示例或代码? 如果您使用的是controlSUITE示例,您能否告诉我哪一个?

    谢谢!
    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢阁下的宝贵建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生的关注。我正在使用ADC_SOC_ePWM软件触发器。每次更改输入后,我都必须按下"运行"按钮以查看结果。我不明白是它已经更改了值,还是我每次都必须执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC_SOC_ePWM示例代码在While循环的底部有一个ESTOP0,它会导致仿真停止(它是一个软件断点),以便您可以在表达式窗口中查看结果。 这是您必须再次点击"运行"才能看到新值的预期行为。

    如果您不需要,可以修改代码以删除ESTOP0行,并在“表达式”窗口中打开“连续刷新”,您应该会看到这些值是实时更改的。

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您。如果我更换ESTOP0,它将发挥作用。

    我非常感谢您努力解决我的问题。