This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:SFRA

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634730/tms320f28377s-sfra

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:SFRA

在F2.8377万S的降压示例项目中(C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F2837xS)

//SFRA 步长乘以= 10^(每十进制步数的1/No of steps (35))
#define SFREQ_STEP_Sply (FLOF)SF 1.68.0004万
什么是 "每十年步数"?
为什么是35?
此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重复开机自检

    e2e.ti.com/.../63.437万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实上,“十年”的意思令我感到混淆。 是“十年”还是“十倍”? 或其他含义?
    什么是"每十年步数"? 您是否有任何说明文档可以对其进行详细解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好坑坑!

     关于SFRA步进乘法= 10^(每十进制步数的1/No of steps per decade (35)):

    它来自日志10,基本上,我们希望在十年内达到35个步骤,即频率从1到10, 或者10到100,如果我们创建一个频率向量,将FRA执行的频率点乘以10 ^(1/步数),那么在十进制频率中将不会有步数。

    这是因为波德是在Log10标度上绘制的。

    我现在也在看这个例行程序。 我可以与您沟通吗? QQQQ:1599165211.谢谢!