This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未生成代码

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634667/code-is-not-generating

我需要每 隔0.5秒闪烁一次LED。我开始基本程序 (LED闪烁)。我的教授想在我的项目中使用此程序来生成逆变器的脉冲。我尝试了很多种方法。但每次 我都显示一些错误。此程序已经尝试了10天。但至今没有结果。我正在使用MATLAB 2016b版本中的嵌入式编码器C2000软件包 和ccsv6.在youtube视频中,他们使用ccsv4/5。但在ccsv6中不同。有人可以帮我解决这个问题。即使MathWorks也没有响应。因此需要您的帮助。

谨致问候,

Paveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paveen,

    给我你的MathWorks技术支持请求单号,我可以查询状态。 或者通过电话/电子邮件向他们发送您的机票信息,并要求他们更新您的机票状态。 我们通常在24小时或更短时间内回复。

    从错误消息中可以看出到底是什么问题。 我猜是C2000支持软件包配置不正确-代码生成器找不到它构建和编译所需的文件。

    您可以在MATLAB命令行中键入targetupdater,以浏览设置-确保选择CCSv6,并仔细阅读屏幕-您需要仔细告诉MathWorks代码生成工具您的机器上存在各种TI文件的位置。

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian先生,
    一个家伙回答说“如果你看到错误,它说数字输出块的相应tlc文件有问题。 您可以打开tlc文件并查看出现错误的行并尝试修复错误,也可以重新下载C2000软件包的Simulink Library。 但我建议您打开指定文件夹中的tic2000_compatibility.tlc文件并检查错误的代码行。""。

    如何解释MATLAB内置代码。我没有得到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要给他们打电话。我在你回复之前就得到了回复。但他就这个错误告诉了如下一些信息。