This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万:BOOSTXL-BUCKCONV: Cannot connect to serial COM port for SRFA Software Frequency Response Analyzer (BOOSTXL-BUCKCONV:无法连接到SRFA软件频率响应分析仪的串行COM端口)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, SFRA, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634537/launchxl-f28069-boostxl-buckconv-cannot-connect-to-serial-com-port-for-srfa-software-frequency-response-analyzer

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-BUCKCONV,SFRA,CODECOMPOSER,LAUNCHXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

 

LAUNCHTXL-F2.8069万:BOOSTXL-BUCKCONV

 

我正在使用带数字降压转换器BoosterPack BOOSTXL-BUCKCONV. 我可以构建开环降压转换器示例,并在LAUNCHXL-F2.8069万上运行电源代码。 但是,LAUNCHTXL-F2.8069万在我的Windows 10机器上不会显示为串行COM端口,因此我无法运行SFRA软件频率响应分析器。 我收到的错误如下。

我尝试过的调试方法。

  1. 连接和断开USB电缆,查看计算机是否会为主板分配COM端口。

  2. 完全卸载CCSv6和codeComposer Studio。 并重新安装。

  3. 我还发现XDS100驱动程序没有数字签名。 因此我允许安装Windows 10。安装了未签名的驱动程序以及XDS100driverA和B

XDS100v2 USB调试程序工作正常,我可以对微处理器进行闪存和调试。

 

XDS100驱动程序显示为USB控制器,但主板未显示为串行COM端口。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDS100似乎未正确编程,请参阅 processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    并按照说明通过MPProg或FTProg对CPLD进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    我在新的LAUNCHTXL-F2.8069万M上看到了同样的行为。  插入主板后,您能否检查是否有XDS100 Class USB串行端口?

    如果没有,则XDS100 EEPROM可能在出厂时未正确编程。

    我可以通过以下步骤重新编程EEPROM以启用COM端口:

    1.  FTDI下载MPROG 3.5 (我从 这里找到了链接)
    2. 提取并运行MPROG
    3. 将LaunchPad连接到PC
    4. 设备>>扫描以查找XDS100
    5. Tools >> Read and Parse (工具>>读取和解析)以解码已编程设置
      1. 描述应类似于使用FT2232H的XDS100v2
      2. 在我的主板上,B侧驱动程序被设置为D2XX Direct,而不是Virtual COM Port
    6. 文件>>另存为(用于备份)
    7. 文件>>编辑  
    8. 将B侧驱动程序更新为RS232 UART +虚拟COM端口
    9. 文件>>另存为(您选择)
    10. 设备>>擦除
    11. 设备>>程序
    12. 拔下LaunchPad
    13. 插入LaunchPad

    希望在重新编程后您能看到USB串行端口。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此操作正常,现在我看到分配了一个COM端口。
    一个附加问题。 A侧和B侧都应编程为虚拟COM还是仅编程B侧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    很好地听到它现在正在工作。

    只能将B侧配置为UART COM端口。 A侧用于控制XDS100 JTAG探头。

    汤米