This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:3相SPLL实施

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638826/tms320f28069-3-phase-spll-implementation

部件号:TMS320F2.8069万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我正在尝试使用controlSUITE中提供的太阳能库实施3相SPLL。  

使用平衡滤线栅,例如

网格频率= 50; ISR频率= 20k

请告诉我滤波系数A1 (本示例中未使用),B0和B1的意义。lf以及获得所需输出的滤波器限制?

我得到了大约50个f0。 D分量约为  1,Q分量约为0。

离散低通滤波器相当于:

但在controlSUITE中提供的示例中

y[n]= y[n-1]+(B0 * x[n])-(B1 * x[n-1]).......... (1)

请我知道上述方程式中的截止频率是多少?

限制过滤器输出(此处为200)有何帮助?

方程式(1)是否指PI控制? 输出的截止频率是多少?

在sprabt4a 中,执行输出响应计算以获得系数。 它是否过滤任何频率? 如何确定上限?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    我稍后会作出回应。 谢谢。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    我对SPLL不是很熟悉。
    是,方程式(1)指数字PI控制器。 有关此主题的详细信息,请参阅以下链接。

    www.google.com/url

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    我没有得到对SRF PLL的B0_LF和B1_LF更改的影响,因为更改了值,也获得了正确的输出。

    同样,我想知道如何获取DD SRF PLL中LPF的K1和K2值的截止频率?

    请引导我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,

    1.
    您看过了
    www.ti.com/.../sprabt4a.pdf

    和solar lib文档?

    B0_LF,B1_LF用于调整PLL的稳定时间,这是所有PLL模块使用的通用结构。

    我在这里有一个Excel文件,它将引导您完成计算过程

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v 1.2

    这是PI结构。

    二.
    另请参阅研究论文P.R.E. al中关于K1和K2的讨论,"用于电源转换器控制的去耦双同步参考框架PLL "。
    IEEE Transaction on Power Electronics,第22卷,编号 22007年

    它是低通滤波器实现,不是PI,

    我们使用纸张中的假设将wf用作30Hz,

    通过使用UG中的Eqations,可以轻松获得K1和K2。

    希望这有所帮助。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生