请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 您好,
由于 需要高精度,我正在为我的应用开发一种不想使用TMS320F2.8379万D内部ADC的设计,因为我正在使用外部24位Sigma Delta ADC。 我可以只将内部ADC的参考高引脚连接到接地,还是应该让它们保持浮动?
谢谢
Johann
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
由于 需要高精度,我正在为我的应用开发一种不想使用TMS320F2.8379万D内部ADC的设计,因为我正在使用外部24位Sigma Delta ADC。 我可以只将内部ADC的参考高引脚连接到接地,还是应该让它们保持浮动?
谢谢
Johann