This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:PM_Sensorless

Guru**** 2584355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/644563/ccs-pm_sensorless

工具/软件:Code Composer Studio


//此机器参数基于多轴+PFC封装内的24V PM电动机
//定义PMSM电机参数
#定义RS 0.79 //定子电阻(欧姆)
#define RR 0 //转子电阻(欧姆)
#定义LS 0.0012 //定子电感(H)
#define LR 0 //转子电感(H)
#define LM 0 //磁化电感(H)
#定义极8 //极数

如何测量这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于PMSM,您需要了解Rs和LS,这在实验中很难找到。 可以使用大型设备(通常非常昂贵)来确定这些参数,但也有一些在线指南,指导您如何使用包括万用表在内的几个项目来确定Rs。 电极的编号应向电机制造商了解。 有一些实验方法也可以确定这一点,方法是在3个绕组中的2个绕组上施加直流电压,并计算旋转时转子卡合的"位置"数。 您可以在线查看更多信息

    InstaSPIN-FOC还能够灵敏地识别电机参数。 您必须事先知道极柱的数量,但之后它可以识别PMSM和ACIM电机

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴收到您的回复。非常感谢您的建议 , TI对我非常有价值。

    可以 测量Ralpha,Rbeta,Lbeta,Lalpha,极,结果通过间接测试获得,但在PM感应条件下。

    我在MATLAB上做了一个模拟实验。

    如果方便,您能否就启动无感应电机控制提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我写信是想看看是否有任何关于此帖子的后续问题

    Sean