主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我正在使用2.8377万S。
用2.8377万S替换现有的2.8335万后,CAN通信部件完全不同。 所以,我正在学习。
查看CAN_IP_MUX21寄存器时,可以生成一个中断来代替邮箱,这与现有2.8335万的ECAN非常不同。
如何在CAN_IP_MUX21位上生成相应ID的中断?
与ECAN一样,在"邮箱"设置中没有位置可以放置ID。
通过总结问题,
1.例如,如何在邮箱1中设置0x100 ID?
2.如何匹配CAN_IP_MUX21的每个位的对应ID?
感谢您的回复。
因为这个问题,我现在想回到2.8335万。