主题中讨论的其他部件: controlSUITE, C2000WARE, CODECOMPOSER
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我目前正在与DSP TMS320F2.8379万D一起研究与通信相关的主题。 我一直在尝试通过USB将设备与计算机连接,使用USB_DEP_BULK和USB_BLICK_Example controlSUITE提供的示例。 我认为我已经按照要求执行了所有的步骤来使其正常工作:我构建了tiusdll项目,生成了.dll档案(tiusdll.dll),我将它复制到USB_Bulk_device文件夹,我为计算机运行了应用程序(USB_Bulk_device),它构建得很完美, 我安装了DSP的驱动程序(计算机将该器件识别为通用批量器件),并将USB_DEP_BULK项目调试到DSP中,它运行良好。
当我尝试在计算机中运行USB_Bulk_example时出现问题,并显示以下消息:
无法初始化TI批量USB设备。
错误代码为1167 (设备未连接。)
请确保您具有支持TI USB的评估
或运行USB_DEP_BULK示例的开发套件
通过"USB OTG "或连接到此系统的应用程序
"USB设备"连接器。 连接设备后,运行
此应用程序。
我想知道您是否可以帮助我并告诉我我我是否做错了事,或者我是否应该做其他事情来使它正常工作。
提前非常感谢,
祝你好