您好,
我有一个关于单个SDFM外设内过滤器模块同步的问题。
我们在SDFM1中使用两个SDFM填充模块。 Filter2用于测量输出电压, 过滤器4用于测量输出电压。 两个滤波器模块的设置相同;我们使用的是带OSR=256的Sinc3滤波器。 我们使用XCLKOUT信号提供5.0 MHz调制器时钟。
我正在使用ISR读取相应AF标志设置时的电压。 设置过滤器2 AF标志时,我正在ISR中切换一个GPIO,设置过滤器4 AF标志时,切换另一个GPIO,以便我可以为范围上的相关时间提供pbserve。
示波器跟踪显示,在通电后,两个AF标志同时设置。 但是,随着时间的推移,它们会相互偏移。
这种漂移是意料之中的吗? 我假设是这样,因为PWM可用于同步筛选器模块。 如果预计会出现漂移, 则这种漂移的来源是什么?
谢谢!
马特