This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:使用ACI3-4的无传感器FOC中的通量估算问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634490/tms320f2809-flux-estimation-issue-in-sensorless-foc-with-aci3-4

部件号:TMS320F2809

大家好。

 

我根据ACI3-4图书馆为我的大学工作探索感应电机的无传感器控制。

 

在发动机模式(轴上负扭矩)或无负载条件下,我对通量和速度估算没有问题,但当感应电机在发电机模式(轴上正扭矩)下运行时,通量和速度估算不正确。

 

我认为原因是通量的大小由电流模型输出决定,电流模型输入(激励电流)是恒定的,所以电流模型的输出(通量)是恒定的,但事实上,通量的大小由于发生器模式而更高。

 

如何解决发生器模式下的通量估计问题?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已在您的另一篇文章中回复。 我们只在运行第一/第三象限的电机模式上测试了此算法,没有对发生器模式进行任何研究,您必须自己进行此项研究。