This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8027万F:BoostXL-DRV8301

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633709/ccs-launchxl-f28027f-boostxl-drv8301

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

使用通用GUI。 正确上载appProgram.out,甚至能够启用系统后:

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
连接目标:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头/C28xx
正在加载程序:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2802xF_universal\appProgram.out
正在启用实时
正在运行程序...

我一直收到此错误:

C28xx:错误(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的FTDI驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真软件包5.1 .641.0)

我已尝试重新安装存储在以下位置的FTDI驱动程序:

C:\ti\ccsv6\CCS_base\emulation \windows\XDS100_drivers\FTDI

我有Windows 10 Education和CCS 6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以下参考中显示了此错误的解释以及一些可能的解决方法:

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    您可能需要使用Code Composer Studio来进一步调试此问题的根本原因。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    我找到了一个解决方案(可能是部分解决方案),这很有趣,所以我改变了两件事:

    1.断开了小机械电机的轴,因此我在一个电机上运行标识。

    2.将USB线缆更换为较短的线缆(显然是随套件提供的线缆),在单独使用LaunchXL主板时工作正常(甚至通过测试),但调试LaunchXL和Boost-DRV组合时会发生一些情况。 可能是EMC问题?

    现在使用10 cm USB连接线启动并运行  

    谢谢

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto,

    感谢您报告您的发现。 我一定会将此线程添加到上面发送的引用上的线程池中。

    如果我正确地回忆起,您不是第一个报告BOOSTXL以导致连接问题的人,但我怀疑这是在JTAG线路上引入大量噪声,或者可能是接地回路导致调试探测器的输出过载。

    此外,USB电缆可能未正确屏蔽,因此无法对来自电机的杂散噪音提供足够的抗扰性。

    谢谢!
    拉斐尔