请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:TI C/C++编译器
哈洛
这是我第三次写这篇文章,我请求帮助解决我的问题,因为我的问题与在...上运行“HVPM增强型无传感器-基于TMS320F2803x -第7级(或第8级,第9级)”的可能性有关。 F2.8335万目标。
我只得到Yanming的友好的重复回答:“... ESMO.lib是用IQmatx.lib设计的,只支持定点编译,不能用在带有FPU32编译器的F2.8335万上”。
Yanming非常感谢您的反馈,但正如我已经注意到的(在我对您的第一个回复和第二个帖子的回复中) ,这是从一开始就知道的,也是可以理解的!
我只需要TI的人员帮助我了解TI自己的C文件是否在 “DMC Math_eSMOlib.pdf”中发布
"可用性C接口版本
模块属性类型:与目标无关
目标器件:28x定点或浮点
C版本文件名:esmopos.h
用于C的IQMath库文件:IQmathLib.h,IQmath.lib"
在任何情况下都可以为开发人员提供服务?
此致
Simos