This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:当我运行ePWM_UDOWN _AQ,时,CPU会发送错误状态。

Guru**** 2576615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633388/ccs-tms320f28335-when-i-run-the-epwm_updown_aq-the-cpu-send-an-error-status

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

运行“ADC_SoC”和“GPIO切换”,时,TMS2.8335万 运行 良好。

但是 ,当我 运行"ePWM_UDOWN _AQ",时,CPU会发送错误 状态。

C28xx:停止目标CPU时出现问题:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的一个FTDI驱动程序函数返回了无效状态或错误。 (仿真软件包5.0 .681.0)

C28xx:错误:(错误-1041 @ 0xFFFFFF6A)仿真器报告错误。 确认仿真器配置和连接,重置仿真器,然后重试此操作。 (仿真软件包5.0 .681.0)

然后将CCSv5更改为CCSv6,问题如下所示。

C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的FTDI驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真软件包5.1 .450.0)

C28xx:错误:(错误-154 @ 0x0)用于写入数据的FTDI驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 (仿真软件包5.1 .450.0)  

C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:断开连接前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序

然后关闭  器件并 重新 接通电源, 运行“ADC_SoC”和“GPIO切换”,TMS2.8335万 运行 良好。

但是 ,当我 运行"ePWM_UDOWN _AQ",时,CPU 再次发送错误状态。

发生错误时  ,我必须关闭设备电源,因为  仿真器 与2.8335万之间的连接中断。

现在   ,正如您所看到的,测试如下所示。

[开始:德州仪器(TI) XDS100v3 USB仿真器]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\gexiao\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

解释如下:
期间使用的FTDI驱动程序功能之一
连接返回错误状态或错误。
原因可能有一个或多个:无效的仿真器序列号,
仿真器EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证仿真器是否可以找到的文件夹。

[结束:德州仪器(TI) XDS100v3 USB仿真器]

如何解决此问题。

李天清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户425.3459万,

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到解答。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我把启动模式从0100更改为1111时,工作不好。 JTAG再次中断。我必须重置仿真器,它将正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC模块是否可以使用FIFO程序?