This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:无法与控制器连接

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632767/ccs-tms320f28335-cannot-connect-with-controller

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我使用TMS320F2.8335万实验器套件。 我为它购买了一张新的控制卡(带有F2.8335万),但我无法使用CCS 7.0 建立连接。 我总是收到错误:"连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)。 调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包7.0 .48.0)"。 我的其它控制卡工作正常。 控制卡上的开关处于相同位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    尝试以下推荐的一些调试操作: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我研究了此页面上建议的操作。 对于我的控制卡,“测试连接”已经报告了一些错误,并且连接始终会显示上述错误。 我尝试了一些其他控制卡,所有这些控制卡都能与我的主板和软件配合使用,所以可能是设备有缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 假设您将相同的USB电缆与其他controlCARD一起使用,则可以排除其中的问题。 您已经检查了开关,因此可能是设备被锁定或出现其他问题。 此错误可能是由多种来源引起的。

    此致
    Chris