This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:LAUNCHTXL-F2.8377万S - C2000多天研讨会-实验9

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632382/ccs-tms320f28377s-launchxl-f28377s---c2000-multi-day-workshop---lab-9

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用了LAUNCHXL LaunchPad-F2.8377万S,将为F2.8379万D开发的多日研讨会用于学习和知识。 我一直成功,直到实验9 (使用CLA),但只有在我更改了DefaultIsr_9_10.c文件中中断CLA1_ISR的代码CLA1_1_5_ISR时,我才设法使其工作。

我希望得到一些帮助或提示,了解可能是什么问题,因为其他一切似乎都正常工作。

为什么中断会发生在CLA1_5_ISR,而不是编程的CLA1_ISR?

如有需要,我可以提供一些更详细的资料。

塔尼克提前

Pedro A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗

    实验室应已在11.1  处处理了CLA1_ISR中断。  我需要更多信息。

    如果您要查找有关实验室工作原理的更多信息,请参阅以下帖子:

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/624079/2302695</s>62.4079万 230.2695万

    我希望这能有所帮助。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Ken快速回复和链接。

    我将逐步检查您提供的信息,并告知您任何进一步的问题。

    Pedro A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ken:
    感谢您的关注。
    我已经查看了您向我发布的帖子,我发现该节目与您发布的信息一致。 我做了一些测试和设置,程序在某个时候可以工作,但我不得不离开程序,重置Windows,然后我讨厌配置。
    所以,我要重新做。
    不管怎样,我几乎可以肯定问题出在某些调试配置或PREFERENCIES设置中。
    对于调试配置,以下哪项是建议的CPU和CLA的默认设置,用于TMS320F2.8377万S的运行,特别是LAB9?
    换句话说,如果在加载LAB9时,我是否需要更改TMS320F2.8377万S工作的调试配置中的某些设置?
    再次感谢,
    Pedro A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    在上一篇关于多日F2.8379万D实验室的文章之后,我成功地实施了LAB9。 我按照相同的程序对上一个实验室进行了回顾,并且一切都很顺利。
    上一个职位是:
    e2e.ti.com/.../49.5808万

    我认为这个职位可以关闭。 我感谢大家,尤其是Ken Schachter。
    佩德罗·A,您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗

    我很高兴它工作正常。  我将关闭该帖子。

    - Ken