This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHTXL-F2.8069万M:F2.8069万

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633843/compiler-launchxl-f28069m-f28069

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

有人能帮我解决我遇到的错误吗?

附加的导出文件

这将使用上次安装的汽车器件和上次CCS

e2e.ti.com/.../Car_5F00_2017_5F00_ver1.zip

谢谢!

Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8561.Car_5F00_2017_5F00_ver1.zip</s>2017

    附加带有添加HAL部件的较新文件

    仍有错误

    谢谢!

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roee:

    感谢您的提问。 您能否提供问题的更多详细信息,例如控制台中的错误信息?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的,存在一些对象错误,

    由于这一功能(很久以前)在较早版本的CCS和Motorware上运行,因此它可能与之相关

    我必须将一个变量从16位更改为32位(或者我不记得相反)

    以下是错误:(如上)

    如果你可以尝试编译它

    谢谢!

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roee:

    这些“ISA修订”错误通常发生在以下情况下:正在构建的项目启用了FPU支持,而该项目尝试使用在关闭了FPU支持的情况下构建的库。 如果您进入项目属性并关闭FPU32支持,它们应该消失。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    但属性下的选项卡是什么?

    有这么多选项卡

    我没看到它?

    谢谢!

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在Build > C2000 Compiler > Processor Options (构建> C2000编译器>处理器选项)下查找"Specify floating point support (--float_support)"(指定浮点支持[--float_support])选项。

    Whitney