请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301-HC-C2-Kit 主题中讨论的其他部件: DRV8301
您好:
我使用了LAB 11e (霍尔启动,过渡到快速),其中使用 了DRV8301-HC-C2-Kit,BLDC电机和霍尔效应传感器(40S10A)以及电源(PMT-48V35W1AR)。 我错误地将霍尔效应传感器连接到J10,并下载了Lab 11e的编译代码。 我将"gMotorVars.Flag_Run_Identice"设置为1后,电源(自保护)自动断开,我发现电机过热,因此我相信该套件所消耗的高电流超过7.3 A (电源的最大输出电流)。 但是,我将"user_motor_MAX_current"设置为5,我认为此最大电流限制了速度PI控制器的输出(Iqref)。 我查看了代码和数据表,发现驱动器"8301"提供 可编程过流保护(OCP),可检测来自外部MOSFET (VDS)的过流。
是否仍可以设置过电流值以保护电机和套件?
提前感谢您的帮助和支持。
此致,
Basem