This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:Lab02a -慢速加速,然后在MotorID后完全停止

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633616/tms320f28069m-lab02a---slow-acceleration-then-complete-stop-after-motorid

部件号:TMS320F2.8069万M

在电动机ID期间,电动机的计算会有很大的变化,从几欧姆开始,然后变为不到毫欧姆,电动机的声音就像挣扎转向,然后运行非常粗糙和缓慢,一段时间后会完全停止,在此期间,快速估算器速度的计算也会有很大的变化。  功率级为第三方HV。 电压滤波器值与instaspin的要求一致,但没有提到如何滤波电流反馈信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是在motorID和启动 https://youtu.be/_hlDR1zEK5w期间发生的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以先使用lab01b和lab01c验证硬件。 如果电压和电流采样电路适合InstaSPIN,则R值应正确,并与使用万用表测量的电阻值类似。
    要进行识别,需要根据电机规格在user.h中设置正确的电流,频率参数。 有关详细说明,请参阅SPRUHJ1G instaSPIN用户指南的第6节。