This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:TMS320F2.8374万s ADC外设的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641840/tms320f28374s-questions-for-tms320f28374s-adc-peripheral

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 我的客户报告了使用ADCIN14/ADCIN15进行采样时出现的一个问题,即在将ADCIN14和ADCIN15配置为所有4个ADC模块时, ADCIN14/ADCIN15输入电压小于-0.4v时, ADC输入的所有ADC结果将降至0。  在将ADCIN14和ADCIN15配置 为单个ADC模块时,  当ADCIN14/ADCIN15配置为单个ADC模块时, 负电压(<-0.4V)不会影响已配置ADC模块的其他ADC输入。

 您是否可以提供意见,说明发生这种情况的原因, 以及如何在将ADCIN14和ADCIN15配置到所有ADC模块时避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    当电压低于-0.4V时,针脚中的电流是多少?电流是否足够限制,以确保不会损坏设备?

    一般而言,当超过设备绝对最大额定值时,我们担心设备是否会损坏;不能正常运行。

    专用于特定ADC的引脚上的行为是否有任何不同? 例如,如果ADCA3的电压小于施加给它的设备绝对最大值,并且ADCA3被采样,ADC-A上的其他通道是否读取0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    ADC引脚的电流将被限制为小于1mA;您对电流限制有何建议?
    与ADCIN14和ADCIN15相比,其他特定ADC引脚的情况大不相同。例如,如果ADCAIN3的输入小于-0.4V,则ADCIN3的ADC结果为0, 并且ADCA模块的另一个ADC引脚不会受到影响,客户已验证特定ADC模块的所有其他ADC输入引脚的负电压不会影响其他ADC输入采样。
    ADCIN14和ADCIN15与其他ADC输入引脚有何区别? 为什么只有2个ADC输入会出现这种情况? 您对ADCIN14&ADCIN15用法有何建议?
    期待您的回复,谢谢。

    此致
    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    只要不是每个通道都同时出现-0.4V和1mA的电流,这应该是正常的。

    这些信道的主要区别在于它们可输出到每个ADC。 您能否确认在通道A0/A12/B12/C12/D12上没有看到相同的效果,而通道A0/A12/B12/C12/D12也是所有4个ADC的扇出效果?

    客户是否在多台设备上观察到此行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,
    非常感谢,客户正在努力澄清其他ADC输入行为,并将告知您更新。

    此致
    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    客户检查A0/A12/B12/C12/D12与ACIN14/15的性能是否有任何更新?