This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:I2C读/写数据高达64字节

Guru**** 2557960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631878/tms320f28035-i2c-read-write-data-upto-64bytes

部件号:TMS320F2.8035万

您好!

如何使用I2C从外部EEPROM连续读取或写入数据(最多64字节)。

我能够使用I2C从外部EEPROM读取或写入多达16字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak,

    I2CCNT寄存器控制预期接收(或)传输的字节数。 您是否已尝试更改此寄存器的设置以接收64字节?

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manoj!
    我正在使用FIFO寄存器进行此操作,I2CCNT寄存器正在根据要接收或传输的字节数进行更改。