This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无传感器BLDCM的最低RPM速度。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632343/the-minimum-rpm-speed-for-sensoless-bldcm

 你好。

 我想知道在使用Insta-Spin和Piccolo控制器时,最低RPM是什么。

 这是关于无传感器250和1000W发动机。
 不需要绝对准确的值。 是否可以达到20-30转/分? 在什么条件下可以做到这一点?

 谢谢。
 Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于电动机规格,硬件和工作条件,如额定转速,电动机额定电压,相位电压感应电路。 对于大多数电机,使用无传感器FOC很难在1Hz (电频)以下平稳运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Yanming。
    您推荐哪些评估板和软件用于无传感器实验,哪些用于受检查的电机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机是否有任何规格? 额定电压,频率,功率,电流?