This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D:为什么在TMS320F2.8379万DZWT参考引脚上需要100 mΩ Ω 电阻器连接电容?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634067/tmdscncd28379d-why-does-the-100m-resistor-connection-capacitance-is-required-at-tms320f28379dzwt-reference-pin

部件号:TMDSCNCD2.8379万D
主题中讨论的其他部件: OPA350

在controlCARD演示(TMDSCNCD2.8379万D)中,如下图所示,我们可以看到参考 引脚(VREFHIA VREFHIB VREFHIC VREFHID) 通过100 m Ω 连接到滤波电容器。 为什么需要此电阻器? 我们不希望电容器(ESR)的串联电阻更小,更好?我希望您能告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tina:

    22uF是驱动运算放大器的巨大负载,即使是能够很好地驱动电容负载(如OPA350)的运算放大器也是如此。  100 m 欧姆电阻器用于确保运算放大器的稳定性。   

    在定制板上,您可以确定迹线电阻和/或电容器ESR足以确保稳定性。   

    即使使用100 m 系列电阻器,该电容器仍具有比运算放大器BW有效的BW >>,因此它能很好地吸收VREFHI引脚的高频瞬变。