This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-gang:用于TMDSDCDCLEDKIT的Gerber文件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632817/c2000-gang-gerber-files-for-tmdsdcdcledkit

部件号:C2000-组
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

其中一个客户要求 硬件,包括gerber文件,原理图和 TMDSDCDCLEDKIT的BOM。

我在TI的网站上进行了检查,但找不到它。 有人能告诉我从哪里可以获得这些文件吗?

 

谢谢!

Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sushrut,

    下载并安装controlSUITE后,可以在以下目录中找到这些文件:
    \controlSUITE\DEPEND_KITS\Lighting_DC_v 2.2 \~Lighting_DCDC-HWdevPkg\


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!

    感谢您的回复。
    但我的客户需要与LED面板相关的PCB文件。 要指定"LEDstringsx8[R2].PCB"为空。
    您能告诉我如何获取LED面板的PDB文件吗?

    谢谢!
    Sushrut
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sushrut,

    请注意,可以使用ExpressPCB打开.PCB文件。


    谢谢!
    Brett