This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARPEXPKIT:使用CCS运行TMDSSOLARPEXPKIT的过程,该板将按其应有的方式进行批次照明

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633227/ccs-tmdssolarpexpkit-using-ccs-to-run-the-procedure-with-tmdssolarpexpkit-the-board-is-lot-lit-as-it-should

部件号:TMDSOLARPEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我现在正在使用 TMDSSOLARPEXPKIT并尝试使内置函数正常工作。

现在我可以使用GUI运行LED,但使用CCS时遇到了一些问题。

我已按照第4部分中的文档“Implementing Photovolatic逆变器System Using C2000 Microers on Solar Explorer Kit”中的说明操作。 PV逆变器项目,4.1 Build 1。 程序。 按照说明,我已经设置了硬件和软件,但当我在[M6]-SW2上运行时,它没有显示[M6]LD1,[M6]LD2,[M5]LD1发出绿色光的现象。 相反,它仍然与第3部分硬件设置说明3.1 (10)相同,这意味着[M5]-LD2闪烁。

基本上,软件设置对我的主板没有任何作用,它所做的只是建立一个项目和设置目标配置。 在CCS4 (文档正在显示)中,它没有测试功能。 我也尝试过CCS6,但仍然没有工作。 现在我不知道项目和董事会之间的关系是什么。 构建项目是否意味着将程序写入板中?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue:

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快获得反馈。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能是M5宏由M6宏供电,

    因此,如果[M6]LD1,[M6]LD2,[M5]LD1,则它们都不是绿色[M5]-LD2不可能闪烁。

    请您再次按照这些步骤操作,并确认到底哪些操作不起作用吗?